REFERENZPROJEKT MESSE DÜSSELDORF:
ZUVERLÄSSIGE VERKABELUNG FÜR DIE LED-BELEUCHTUNG IM DACH

Wieland Electric sorgt für zuverlässige Verkabelung der LED-Beleuchtung in der neuen Dachkonstruktion auf dem Düsseldorfer Messegelände.

MESSE DÜSSELDORF

Die Messe Düsseldorf ist ein weltweit anerkanntes Messezentrum und Austragungsort für eine Vielzahl von internationalen Messen und Fachausstellungen. Sie zieht jährlich Tausende von Ausstellern und Besuchern aus verschiedenen Branchen an. Auch Wieland Electric ist stolz darauf, auf der Messe Düsseldorf vertreten zu sein. Als innovativer Anbieter von Elektrotechniklösungen nehmen wir regelmäßig an bedeutenden Veranstaltungen wie der Euroshop teil. Die Messe Düsseldorf bietet eine ideale Plattform, um unsere Produkte und Lösungen einem breiten Publikum zu präsentieren und in Kontakt mit Kunden und Branchenexperten zu treten.

ZUR WEBSITE VON MESSE DÜSSELDORF

Futuristisch erstreckt sich auf dem Düsseldorfer Messegelände eine „schwebende“ Dachkonstruktion über dem Vorplatz der Messehalle 1. Mit einer Fläche von 7.800 qm schützt das Dachsegel die Messebesucher vor Wettereinflüssen und schafft dank seiner transluzenten Konstruktion eine helle, freundliche Atmosphäre. Doch nicht nur tagsüber, sondern auch bei Dunkelheit beeindruckt die Überdachung und bringt den Außenbereich vor der Halle dank eines innovativen LED-Lichtdesigns zum Erstrahlen. Eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit der Beleuchtung spielt die zugrundeliegende Elektroinstallation, für die sich das Bamberger Technologieunternehmen Wieland Electric verantwortlich zeichnet. 

Das Dachsegel bedeckt eine Fläche von 7.800 Quadratmetern und schützt auch Teile der Infrastruktur.

Über 1.500 DALI-Leuchten galt es für die Lichtinstallation des riesigen Dachsegels zu verkabeln. Hierfür setzte Wieland Electric auf sein bewährtes RST®-Steckverbindersystem. Durch den hohen IP-Schutz können die Komponenten auch unter rauen Umgebungsbedingungen im Außenbereich sicher eingesetzt werden. Um die komplexe Verkabelung zusätzlich vor äußeren Einflüssen zu schützen, griff Wieland Electric außerdem auf robuste Industrieleergehäuse von Spelsberg zurück, die nach IP66 zertifiziert sind und individuell gefertigt wurden, so dass der zur Verfügung stehende Bauraum optimal ausgenutzt werden kann. Da die vorverdrahteten und farblich kodierten Steckerverbinder des RST® Systems nach dem Plug & Play-Prinzip im Handumdrehen verbunden und angeschlossen sind, gelang es außerdem, die gesamte Elektroinstallation innerhalb von nur drei Wochen umzusetzen. 

DAS SAGT UNSER EXPERTE

Mit dem Siegeszug der LED-Technik haben sich sowohl im Innen- als auch Außenbereich neue Beleuchtungsmöglichkeiten ergeben. Um den damit verbundenen Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, Langlebigkeit und Ästhetik gerecht zu werden, bedarf es von Seiten der Elektroinstallation durchdachte Komponenten, die sich unauffällig in die Architektur einfügen, gleichzeitig aber auch dem Einsatz in rauen Umgebungen standhalten sowie eine einfache Montage ermöglichen.

Jedes Projekt hat seine spezifischen Anforderungen. In diesem Fall lag die Herausforderung darin, alle Funktionalitäten in einem möglichst kompakten Design zu vereinen. Die Lösung zeigt das perfekte Zusammenspiel zweier RST® Produktfamilien.  RST® CLASSIC sorgt für die 5-polige Netzversorgung zwischen den einzelnen Verteilerpunkten. Parallel verläuft das Dimm Signal über den RST® MINI in einer 2-poligen Ausführung. Die sternförmige Verteilung übernimmt eine 5-polige RST® MINI Steckverbindung, welche die im Verteiler symmetrisch verteilten Phasen in Kombination mit dem Dimm Signal der Leuchte zuführen. Alles kodiert! Ein Fehlstecken ist unmöglich. Nicht zuletzt runden Reihenklemmen der Wieland Electric innerhalb des Verteilers das perfekte Zusammenspiel unserer Produkte ab.

WOLFRAM HOHMANN
- Produktmanager Connection Technologies bei Wieland Electric

die Schlüsselkomponenten für eine herausragende Umsetzung

RST®-Steckverbindersystem
Reihenklemmen

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN

BELEUCHTUNGSTECHNIK

Seit 40 Jahren bieten wir smarte Steckverbindersysteme und maßgeschneiderte Lösungen für die Lichttechnik. Als Experte für steckbaren Anschluss von Innen- und Außenbeleuchtung sind wir Ihr zuverlässiger Partner für jedes Projekt.

Beleuchtungstechnik entdecken

STRASSEN- / AUSSENLEUCHTEN

Die Beleuchtung von Straßen, Wegen oder öffentlichen Plätzen sorgt für Sicherheit. Grundlegend dafür ist eine zuverlässige Elektroinstallation. Mit dem robusten Steckverbindersystem RST® bieten wir die passende Lösung für alle Leuchten im Außenbereich.

Außenbeleuchtung entdecken

KONTAKT

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Kontaktformular nutzen
Rückrufservice

Verzichten Sie auf die Warteschleife.
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Rückruf vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen